请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299 尊敬的朋友:
我想要求澄清 BIAS_LOFF_SENS 的功能。 在数据表中、它被描述为启用/禁用偏置感应功能。 据了解、它应控制偏置电极信号是否在原始偏置电极在运行过程中下降时通过另一电极动态、自动地重新路由。 对吗? 在数据表的方框图中、我们看不到任何名为 BIAS_LOFF_SENS 的开关、那么它如何精确控制偏置感应功能? 此外、如果将多个通道配置为重新路由偏置信号、则会发生什么情况?可能所有配置的通道都将用于路由偏置信号?
我还有关于 ADS1299绝对最大额定值的另一个问题:根据“电压”->“模拟输入”->“最大值”,它被写为 AVDD+0.3。 我想这是一个拼写错误、应该是 AVDD+0.3、是这样吗? 此外、脚注中说"将输入电流限制为10mA"-是否必须限制电流的外部电路(例如与输入串联的电阻器)?
谢谢、