This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210MB-EVM:实验室中使用的 AMC1210MB-EVM

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1210MB-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674597/amc1210mb-evm-amc1210mb-evm-use-in-the-lab

器件型号:AMC1210MB-EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1210

安装 AMC1210 EVM 演示软件和 Tom ( e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73/p/368051/1315706)提供的.inf 后,我得到了运行两个 AMC1304的评估板。 (操作系统:Windows 7 Enterprise)。

虽然可以看到 AMC1304和 AMC1210的组合能够正常工作、但这确实有助于获得最小的 LabVIEW 示例、以展示如何与电路板通信。 如果不可用、演示应用程序可能会发布?

必须编写自定义固件以恢复将电路板集成到自己的 LabVIEW 测试应用中的能力、这似乎不必要。

此致、

Helge

电源 "EVM 仅供产品或软件开发人员用于研究和开发环境、以促进 TI 半导体产品的可行性评估、实验或科学分析。 EVM 没有直接功能、也不是成品。"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helge、

    感谢您的评论。 AMC1210MB-EVM 并非设计为开发平台、因此我可以理解您的沮丧、因为您只需对其进行微调、然后将其适合您自己的应用。