This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J56EVM:TSW14J56EVM、DAC37J82EVM 编程

Guru**** 2501915 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674585/tsw14j56evm-tsw14j56evm-dac37j82evm-programming

器件型号:TSW14J56EVM

同志们、我对 TSW14J56EVM 和 DAC37J82EVM 进行适当编程、生成375MHz 音调。 音调输出几分钟、然后停止。 TSW 上的 TX CLK LED 停止闪烁、因此数据不再发送到 DAC。 这是正常现象、还是 FPGA 板应持续发送数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BobL、

    确保两个电路板均由能够提供至少4A 电流的电源供电。

    此致、

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是电源问题、因此我换出了电源以提供5A 电流。 现在、我在尝试在 Pro 软件中选择 DAC 板时收到"TSW145.iv lib:14J56revD_Firmware Details.vi->TSW145.iv lib:Fram.vi"中的调用库函数节点发生错误1097。 想法? 我尝试重新启动电脑但没有成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍然是一个供应问题! 使用了两个独立的电源、现在似乎一切正常! 谢谢!