This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM15851:使用 LVDS 驱动器驱动 LM15851 DIFF SYNC~输入

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM15851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674561/lm15851-driving-lm15851-diff-sync-input-with-an-lvds-driver

器件型号:LM15851

你好!

正如我在 LM15851EVM 中看到的、LM15851的 SYNC~输入直接由 TSW14J56的 FPGA DIFF 输出驱动。 该输出是否配置为 LVDS 输出?

如果是、它不符合数据表中指定的 LM15851 SYNC~输入的共模电压要求、因为 LVDS 驱动器的共模电压大约为1.2V、所需范围为0.64V 至1.1V (建议运行条件表、第10页)。

我错过了什么吗? 您能给一些评论吗?

此致、Vic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vic

    虽然 LM15851EVM 和 TSW14J56EVM 上提供了 SYNC~差分连接、但我们实际上使用了该信号的~SYNC_SE 单端版本。 该信号位于 FMC 连接器的引脚 H31上。 电阻分压器用于匹配 TSW14J56 2.5V CMOS 输出和 LM15851 1.9V LVCMOS 输入之间的逻辑电平。

    单端信号足够快、可以满足~同步时序的要求、使用该信号就无需匹配 TSW14J56 FPGA 输出和 LM15851差分~同步输入之间的共模电平。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Jim! 现在很清楚。

    此致、

    维也纳国际中心