This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于医疗应用的直流电机驱动器部件。

Guru**** 2952460 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV10975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674477/dc-motor-driver-part-for-medical-applications

主题中讨论的其他器件:DRV10975

您好、社区

请向我推荐用于医疗应用的直流电机驱动器器件。

逻辑输入电压电平- 3.3或5V

电机驱动电压电平- 12V

输出电流驱动 (峰值)-3A

应用-医疗

并为其提供参考设计。

 

谢谢、此致、

Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪维亚

    我假设您正在寻找 BLDC 电机驱动器。 DRV10975是我们产品系列中的最佳选择。 我们没有特定于医疗应用的参考设计。 我们用于驱动服务器风扇的参考设计位于以下位置: www.ti.com/.../TIDA-00525

    谢谢、
    Brian