This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D1020:加电校准

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672379/adc08d1020-power-on-calibraion

器件型号:ADC08D1020

大家好。

现在、我不希望在 ADC08D1020上电时执行校准过程。 那么 、在 ADC08D1020加电  之前、CAL 引脚应保持稳定多长时间才能禁止加电校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将对此进行研究、并将在今天晚些时候作出回应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为了防止上电校准、CAL 引脚必须保持高电平、直到校准延迟时间结束。 根据 CalDly 引脚的状态、这将是2^26或2^32个输入时钟周期。 如果输入时钟不稳定、则校准延迟时间定义不明确。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    感谢您的回复。

    我现在使用与 ADC 电源相同的电源、 通过1kΩ Ω 电阻器上拉 CAL 引脚、但加电校准仍然有效。 在 ADC 1V9电源开始上电之前、我是否必须使用另一个稳定的电源?

    再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将进一步研究这一点、并尝试在工作台上进行验证。

    我能否问您为什么要在未校准状态下为 ADC 加电? 在正确校准之前、性能会显著降低。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    在我的应用中、每次 ADC 校准后、信号处理结果与校准前的结果将会有所不同。我已经使用-Command Calibration 验证了这个问题。  因此、我想禁止上电校准 以进行进一步验证。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经尝试过许多不同的配置设置、但未成功禁止发生的初始上电校准。 数据表中关于该功能的注释对于该器件可能不正确。 由于必须对器件进行校准以实现额定性能、因此这不是器件的基本要求。

    加电后、可以第一次校准 ADC、然后通过将 CAL 设置为常高电平来防止进一步校准器件。 还可以在后续线性校准期间禁止输入电阻器微调校准的发生。 由于从校准到校准输入电阻器修整的变化会对输入信号增益产生影响、这也是有益的。

    如果您确实需要的器 件每次器件上电时校准必须尽可能的相似、我建议考虑 ADC10D1X00或 ADC12Dxx00 (RF)器件。

    在这些器件中、可以校准一次该器件、并可以读出和存储由此产生的校准系数。 然后、以后每次 ADC 上电时、可以将之前的校准系数写回器件、准确地恢复之前的校准设置。 请参阅这些产品数据表中的"读取/写入校准设置"部分。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim

    非常感谢您在最近几天提供的帮助。

    此致。