This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:ADS1675:otra 引脚是输入还是输出?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674149/ads1675-ads1675-otra-pin-is-an-input-or-an-output

器件型号:ADS1675

您好!

有关 ADS1675的另一个问题。

在数据表(第6页)中,引脚 otra 被描述为“数字输入”,但从功能说明(第23页)我可以理解 otra 是数字输出...

可以确认吗?

提前感谢

Andrea Fontana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrea:

    感谢您发帖。

    otra 引脚是一个驱动数字输出引脚。 感谢您指出这一错误、我将把它添加到数据表更正的积压工作中。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    非常感谢您的快速回复。