This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681EVM-PDK:EVM GUI 无法识别模块或无法正确安装

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673974/ads8681evm-pdk-evm-gui-not-recognizing-module-or-installing-correctly

器件型号:ADS8681EVM-PDK

您好!

我尝试为 EVM 板安装 GUI 软件、但无法正确安装。 我按照向导的分步过程操作、但随后出现此错误:

我决定继续查看软件是否正常工作、因为它确实安装在 C:驱动器上的文件夹中、打开时、我收到另一个错误、即使电路板已插入且指示灯闪烁:  

我不确定哪个错误是真正的问题、可能是初始安装问题、但在下载安装程序多次并重新安装后、我会得到相同的错误。 感谢您的任何帮助。

我使用的是 Windows 10 x64

谢谢、

Jesse Hawkins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jesse、
    这是一个奇怪的问题、我预测它可能与 Windows 10不兼容。
    我们目前正在努力更新软件、使其与 Windows 10兼容、我将解决此问题。
    现在、让我来看看可能的解决方案。

    此致、Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jesse、
    我将通过电子邮件向您发送电子邮件、并通过不同的沟通渠道处理此问题
    谢谢你
    Cynthia