This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8698:模拟输入引脚 AIN_XP 上的输入电容。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673825/ads8698-input-capacitance-at-analog-input-pin-ain_xp

器件型号:ADS8698

我在 ADC 的模拟引脚上找不到任何输入电容值。 由于我们有一个驱动器关键型应用并且只能驱动最大50pF、因此我必须计算模拟信号上的所有寄生电容负载。 输入电阻为1MR、但 ESD 保护可能会在输入引脚上增加一些 pF。 是否有人知道有关已过期的 C-load 的信息?

提前感谢 Ch.Merz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christian、
    我们将对此进行研究、并将很快返回给您

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我能够在模拟输入引脚(AIN_XP)上确认电容接 地为700 FF (Femto)。 似乎 您的应用在限制上有足够的净空。

    希望这对您有所帮助

    Cynthia