This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0501-100:数字电位计- Ra 输入最大额定电压

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL0501-100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674231/tpl0501-100-digital-pot--ra-input-maximum-voltage-rating

器件型号:TPL0501-100

您好!

我正在设计一个可变电源、输出电压为0至24V、电流为3A。

我使用的是数字电位器 TPL0501-100。  我需要为 HA 端子提供最大24V 的电压。

我使用数字电位器作为直流/直流降压转换器的电压反馈。

但在 TPL0501数据表中、最大输入电压为 Vdd。 这对我的设计来说是不够的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anbarasu、

    TPL0501-100被限制在7V 的绝对最大电源电压。 这种限制来自用于创建器件的工艺技术以及在该特定设计中使用的特定晶体管。 如果超过7V、器件将会发生电气过载、并且很可能会在不可恢复的状态下发生故障。

    内部 ESD 结构类似于器件内部的钳位至轨配置中的二极管、每个正电源和接地端都连接到该二极管。 如果这些二极管是正向偏置的、则电流将导通-这再次导致器件永久损坏。

    对于这种以这种方式实现 TPL0501-100的情况、实际上没有任何应用权变措施。

    您可以考虑以下资源中概述的其他方法:

    e2e.ti.com/.../give-your-voltage-regulator-the-margin-it-deserves

    http://www.ti.com/tool/TIPD138