This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:数据格式转换为 mV

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673869/ads1291-data-format-convert-to-mv

器件型号:ADS1291

如何根据 ADS1291计算以 mV 为单位的输出 ADC 数据?

在数据表第28页的"数据格式"上  、Vref/(2^23 -1)是格式

我的 ECG 信号约为8500 ADC 数据、Vref 为2.42V (内部基准和 ADS1291、3V3电源)。

Vecg= 2.42V*8500/8388607= 2.45mV、增益如何? 我使用的是增益12、因此我要像这个 Vecg/增益那样对它进行分频。

Vecg/增益=2.45mV/12=0.2mV

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您发帖并关注 ADS1291。

    您的计算是正确的、但请记住、该公式仅适用于正值。

    您可以使用的更完整的公式为:

    1LSB =(满量程范围(2*Vref))/2^n =(2*2.42)/2^24 = 2.45mV

    上面的等式提供了 ADC 输入所见的电压、然后除以增益12来查看 ECG 输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    连接到 IN1P 和 IN1N 的外部电阻器。
    评估板上的值为51k Ω。 这是否会对振幅/增益产生某种影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    与任何电阻器一样、外部51kOhm 电阻器(以及 ECG 引线的电阻)将在其两端产生压降、这会影响电压的振幅。 在这种情况下、对振幅的影响最小。

    51k Ω 电阻器的阻抗比 ADS1291的100-1000M Ω 输入阻抗小几个数量级。 当比较这两个阻抗时、51k Ω 外部电阻器可视为可忽略不计、因为100-1000M Ω 的输入阻抗主导了方程。