This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:无法锁定 ADC12DJ3200

Guru**** 2535700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673715/adc12dj3200-cannot-lock-for-adc12dj3200

器件型号:ADC12DJ3200

大家好、

客户使用 ADC12DJ3200。 电源正常。 但是、当输入时钟为2.4GHz 时、

 JESD_STATUS 寄存器的 PLL_LOCKED 位为0。 这意味着 PLL 未锁定。  

您会解释一下吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    我将此信息发送给熟悉该器件的工程师。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mickey
    客户如何为2400MHz 案例配置 EVM? 默认 GUI 软件不支持此特定频率。
    它们使用的是2400MHz 的外部时钟、还是使用 TI 提供的配置文件以2400MHz 的频率运行板载时钟。
    他们能否提供屏幕截图来显示他们使用 ADC12DJxx00EVM GUI 执行的配置步骤?
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    客户不使用我们的 EVM、而是使用自己的板。 您是说 ADC12DJ3200不能支持2.4GHz 输入时钟频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mickey

    只要差分输入时钟干净、稳定、交流耦合且符合数据表中列出的振幅要求、ADC 就将支持800MHz 至3200MHz 范围内的任何时钟频率。

    请提供它们写入 ADC 的寄存器设置(值和加载顺序)。

    此致、

    Jim B