This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:DOUT 和 CLK 线路信号的 RC 滤波器

Guru**** 2814225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674281/amc1305m25-rc-filter-for-dout-and-clk-line-signals

器件型号:AMC1305M25

为了减少辐射发射、 并且不超过 AMC1305 DOUT 的 ABSMAX 电流限制。 我们建议在数据线路上添加一个 RC。  工程师建议在数据线上施加400欧姆和电容的串联电阻。 但是、当使用 R4=399欧姆且 C4=100pF 时、电机异常、无法启动。 R4 = 0且 C4 = 100pF 时、情况良好。 我们需要您的巨大帮助来尽快澄清问题。

R4 = 0欧姆、C4 = 100pF =>确定

R4=399 Ω、C4=100pF => N.G

请参阅之前的建议作为附件。

e2e.ti.com/.../AMC1305-Simulation-for-DOUT-capacitive-load-R2.pdf

客户:WW 等级

应用:服务器电机

瓦特:4KW-5KW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    您是否在 AMC1305的 DOUT 线路中尝试过更小的电容? 您是否了解了中 DOUT 到 SDFM 的布线阻抗?