This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2900:关于 DAC2900的时钟

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673817/dac2900-about-the-clock-for-dac2900

器件型号:DAC2900

您好、TI 专家、

   DAC2900 的数据表建议将 WRT 和 CLK 线路连接在一起。 我想知道、我可以使用哪些器件来生成125m 时钟信号?  

Reagards

雅涛灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚涛
    您已将其发送至数据转换器论坛。 请使用以下链接将此内容发送至论坛。
    此致、
    Jim
    e2e.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。
    您能回答我对 PCB 布局的回复吗?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚涛

    可以了。

    此致、

    Jim