This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC2900:关于 DAC2900的使用

Guru**** 2768955 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673319/dac2900-about-the-use-of-dac2900

器件型号:DAC2900
主题中讨论的其他器件:DAC5652

大家好、TI 专家。

  这是我第一次使用高速 DAC、因此我有一些问题需要咨询。

其数据表第5/22页给出了时序图。 它表明(包括稳定时间)、每个数据转换都需要大约40ns 的时间。 那么、该器件的125m SPS 实际上是否无用?

2.数据表建议将 WRT 和 CLK 线路连接在一起。 我想知道、我可以使用哪些器件来生成125m 时钟信号?

数据表 PP3/22的表给出了"输出顺从范围"--1V 至1.25V (我也在 DAC5652的数据表中看到这一点。 似乎所有高速 DAC 都具有此参数)。 这意味着连接到 Iout 的电阻器及其互补元件必须足够小、以使引脚电压低于1.25V? 在引脚后面跟随一个运算放大器来放大该电压是否有意义?

此致

雅涛灵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚涛
    我已将其发送给工程师、工程师将查看您的问题
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后、我将等待回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚涛

    其数据表第5/22页给出了时序图。 它表明(包括稳定时间)、每个数据转换都需要大约40ns 的时间。 那么、该器件的125m SPS 实际上是否无用? 该数字表示在最终输出的0.1%内趋稳。 对于最高90%的最终输出趋稳、通常为2ns。

    2.数据表建议将 WRT 和 CLK 线路连接在一起。 我想知道、我可以使用哪些器件来生成125m 时钟信号? 在 TI 时钟论坛上发表文章、了解有关这方面的更多信息。

    数据表 PP3/22的表给出了"输出顺从范围"--1V 至1.25V (我也在 DAC5652的数据表中看到这一点。 似乎所有高速 DAC 都具有此参数)。 这意味着连接到 Iout 的电阻器及其互补元件必须足够小、以使引脚电压低于1.25V? 在引脚后面跟随一个运算放大器来放大该电压是否有意义? 是的、放大器或变压器通常用于从 DAC 获得更大的振幅。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    此外、对于 PCB 布局、遵循您的 EVM 设计是否正常?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的