This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32J44:ADC32J4x 闪烁噪声

Guru**** 2782645 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3244, ADC32J44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671338/adc32j44-adc32j4x-flicker-noise

器件型号:ADC32J44
主题中讨论的其他器件:ADC3244

请详细介绍 ADC32J4x 范围的闪烁噪声性能。 我的应用要求"完整 ADC 性能"测量值(即~-150dBFS/Hz)低至1MHz 的偏移。 数据表中的图形显示闪烁本底噪声升高、但没有足够的细节来确定电平/转角频率或可能的性能。

显然、ADC3244具有一个斩波电路来解决这个问题... 为什么这在 ADC32J4x 范围内不存在、它们似乎具有相同的 ADC 前端、还是更好? 在架构上、人们强烈倾向于使用 JESD、但如果需要、我可以勉强地切换到串行 LVDS。。。

提前感谢、

Roger。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、

    我们正在调查您的问题、并将很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roger、

    正确的做法是、ADC32J44不支持斩波模式功能、而具有 LVDS 接口的 ADC3244支持斩波模式功能。 我们将很快回来了解有关闪烁噪声性能的更多详细信息。

    此致
    Matthias
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Comparison-between-ADC324x-and-ADC34J4x.docxRoger、

    附件是我们从该器件的 JESD 和 LVDS 版本收集的一些数据。

    此致、

    Jim