This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 频谱分析中的 SNR 为何与 ADS8860的规格不匹配(SAR ADC PDK EVM &GUI)

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672810/why-the-snr-in-spectral-analysis-doesn-t-match-with-the-spec-of-ads8860-sar-adc-pdk-evm-gui

您好!

使用 SAR ADC PDK EVM 和 Plabs 工具套件时、我有一个问题。

ADS8660的 SNR 仅约为93dB。

但是、为什么频谱分析图显示本底噪声约为130dB~140dB

以下是我对 SAR ADC PDK EVM 的库波1 (Good Filter1)的测试结果

为什么红色块与黄色块不匹配?

谢谢!

此致、

Willy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    我建议观看  TIPrecision Labs-ADC 系列中的交流规格视频。 它将使您更好地了解这些参数和规格的含义。

    为便于简短解释、黄色和红色框并不表示匹配。 红色框表示本底噪声所在的位置 、越低越好。  请注意、噪声不是一条直线、 它会因频谱而异、因此您必须获取总噪声、而不仅仅是一个测量点来计算 SNR。  黄色表示器件的 SNR 、表示总噪声与输入信号之间的比率。  您可以看到、如果您更改输入信号的振幅、则输出会发生变化、您还会看到本底噪声(如果没有任何变化)应保持不变。  噪声越大、SNR 越高、反之亦然。

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!