This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04:输入端噪声过大

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673915/ads122u04-too-much-noise-on-the-input

器件型号:ADS122U04

您好!

我正在为负载传感器应用开发 ADS122U04。 称重传感器是一个激励电压为5伏直流的1mV/V 传感器。 ADS122U04配置为 PGA 128

尽管我已经特别注意模拟和数字电源的差异化、但输入端会产生大量噪声。

我的原理图如下所示。

我尝试在内部基准上运行它、并切断模拟电源的 RefP 和 RefN、但噪声仍然很差。 之后的输出类似于16222337

1483144,4162686,15891115,1298053,16155006,973186,2850430

我还可以向您发送邮件的完整版式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    遗憾的是、您的原理图未通过。  您可以将原理图和布局发送给我:

    pa_deltasigma_apps@ti.com

    基本上、您应该遵循9.2.3中的电阻式电桥测量数据表应用。  一个关键因素是、激励和基准应使用相同的电源。  通过这种方式、可以随着测量比例式变化而降低噪声。  如果您使用 ADS122U04内部基准、您还将测量激励源的噪声/漂移。

    此外、请确保正确解释这些值。  ADS122U04的输出是二进制补码。  因此、在读取24位值时、您需要对值进行正确的符号扩展、使其达到有符号32位整数。

    我还会尝试短接输入、以验证您的读数接近零(在转换噪声级别内)、并正确读取结果。

    此致、

    Bob B