This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:使用器件测量直流电

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673844/ads131a02-using-device-to-measure-dc

器件型号:ADS131A02

大家好、我正在使用此器件来测量直流信号、

           在4Mhz 数据表中、图28显示器件的差分阻抗约为100欧姆。 如果测量直流、该阻抗是否仍然存在。 100欧姆差分阻抗需要0.1欧姆的信号源以实现0.1%的精度?

           器件在为下一个采样充电之前是否复位采样电容器、或者在直流情况下采样电容器在采样之间是否接近。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ajayt、

    感谢您发帖。

    图28中的输入阻抗与调制器时钟以"kOhm"为单位绘制。 4.096MHz 时、典型输入阻抗约为130k 欧姆。

    是的、采样电容器在样本之间短路。

    此致、