This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:请验证配置

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673170/ads8028-please-verify-the-configuration

器件型号:ADS8028

大家好、

 

我有一位客户询问如何为 ADS8028供电、因为他正在加速该器件。   他想以   这种方式为 ADC 供电:

1、      将引脚7 (REF)连接到外部1.8V 电压基准

2.      将引脚16 (DVDD)连接到1.8V 电压电源

3.      将引脚10 (AVDD)连接到1 3.3电压电源。

 

使用此电源配置、请告诉我这是否会启用以下功能、或者是否需要执行更多操作:

1、      SPI 接口逻辑电平、高电平= 1.8V、低电平= 0V

2.      模拟输入电压范围为0至1.8V。

 

谢谢、John Garrett、TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    ADS8028不需要上电排序。 电源可以按任何顺序应用。 但是、在器件上启动转换之前、必须确保电源达到其最终值。

    为了使用1.8V 外部基准电压运行、有必要首先通过将 EXT_REF 位设置为"1"来关闭内部2.5V 基准电压。

    此致、

    Sandeep