This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF83:希望得到时间与放大器的频率;一致性

Guru**** 2928010 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668814/dac38rf83-frequency-hoping-time-coherency

器件型号:DAC38RF83

客户计划将 DAC38RF83用于波形生成和快速跳频(频率合成)应用、并使用上述 RFDAC 中的两个内置 DAC。 并对上述 RFDAC 进行两次查询。

 1                 跳到新频率需要多长时间?

2                 跳频是否一致发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prahlad、

    1) 1)需要大约1us 或更高的时间、因为您必须使用 SPI 接口对 DAC 进行编程、以便在不同频率之间跳频。
    2) 2)对于相干跳频、可以将4个 DUC 编程为4个不同的频率、并使用输出组合器/夏季来在4个频率中的1个频率之间进行选择。

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eben、

    1、这是否意味着 DAC38RF83必须用4种不同的频率进行预编程。
    2. DAC38RF83是否通过加载频率调谐字(FTW)(如 AD9164中所示)来配置使用 NCO 的跳频。 AD9164具有相位相干开关和相位连续开关模式。 请告诉我 DAC38RF83是否支持相同的功能。

    谢谢、
    Rudresh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rudresh、

    1、是的、DAC 必须编程为具有4种不同的频率
    2.该 DAC 中没有那么多的 NCO、而 DAC 没有相位相干开关。
    您能否向我发送一封电子邮件、以便我可以与您分享其他更适合您应用的器件的详细信息?

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eben、

    我想知道1KHz 偏移时内部 PLL 的相位噪声。 评估板上的 J26输出。 它可以具有任何频率。

    谢谢、

    Rudresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rudresh、

    有关相位噪声性能、请参阅 DAC38RF83数据表中的图19和23。

    谢谢、
    埃本