This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:KCU105评估套件的演示显示了基底噪声@-50dB 和基波频率折叠带来的不良结果

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670226/adc12dj3200evm-demo-with-kcu105-eval-kit-shows-poor-results-with-noise-floor--50db-and-frequency-folding-for-the-fundamental

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200

您好!

在使用 UHWD_2016.3位文件设置具有 Xilinx KCU105板的 TI-ADC12DJ3200EVM 套件的演示时、我们看到的结果很差。

我们看到-50dBFs 的本底噪声非常大、其次是目标频率发生频率折叠。

ADC12XXXGUI 使用 JMODE0、并正确遵循 SLAU711中所述的设置和设置。

设置信息:具有 Xilinx KCU105 EVM 的 ADC12DJ3200 EVM (静态和 DHCP 以太网模式)

ADC 采样率:1600MSPS,输出数据速率:3200MSPS。

JMODE0中的 ADC  

即使没有将输入信号连接到 ADC 输入、本底噪声也保持在相同的水平。

单独使用 ADC 和 Xilinx KCU105评估套件进行工作、并在使用其他演示进行测试时显示 JESD204接口的正确结果。

但是、当我们一起观察到上述问题时。

感谢您提供反馈/建议/建议。

谢谢、此致、

Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manjunath

    您能否提供 ADC12DJ3200EVM 的 REV 值? 它将位于板顶部的丝印中、位于板的 FMC+连接器端。

    在 ADC EVM GUI 上、导航到"Control"选项卡、然后单击"Enable Test Pattern Mode"按钮。 然后执行另一个数据采集。

    在 High Speed Data Converter Pro 中,单击“文件”>“将 I32代码另存为 CSV”。 请保存该文件并将其附加到您的下一个帖子、以便我可以与预期数据进行比较。  

    您应该会看到如下重复的4值序列。 将2048添加到这些值可为 ADC 提供等效的偏移二进制值。

    768

    512

    -769

    -513

    执行类似的数据捕获和导出、对于处于正常12位数据模式且无输入的 ADC、您应该会看到以下范围内的值:

    -2.

    -1

    5.

    2.

    -4.

    -1

    3.

    -2.

    等等

    您还可以尝试以下其他操作:

    • 导航至 ADC GUI JESD204B 选项卡。
    • 在进行更改时、单击 JESD 块启用将其禁用
    • 单击扰频器启用按钮以禁用扰频
    • 单击 JESD 块启用以重新启用块。

    尝试另一个捕获、看看结果是否更好。

    让我知道这些各种测试是如何进行的。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Jim、

    感谢您的回复和提供信息。

    请注意、ADC12DJ3200的修订版为"Rev-A。

    第二、我们执行了您建议的步骤、没有看到改进。

    但是,我要在正常模式、模式生成选定模式和扰频器禁用模式下附加捕获的.csv。

    我们仍然不确定导致此问题的根源是什么、因此感谢您在解决此问题方面的帮助。

    谢谢、此致、

    Manjunathe2e.ti.com/.../ADC12DJ3200_5F00_GUI_5F00_PatternGenEn_5F00_Capture.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    今天、我重新尝试了相同的设置、我们能够看到所附的结果。

    如果您也可以查看此内容、请不胜感激。

    谢谢、此致、

    Manjunath

    e2e.ti.com/.../ADC12DJ32XX_5F00_GUI_5F00_JESD_2D00_Tab.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manjunath、
    我已经使用 ADC12DJ3200_EVM 和 KCU105板来测试字符。结果很差。因此我希望与您就这个问题进行交流。根据 Jim 的回复、我们需要获得重复的4值序列、并且向这些值添加2048将为 ADC 提供等效的偏移二进制值。 我有值序列。您知道如何使用这些值吗?
    感谢您的回复。
    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁您好、
    感谢您就此问题与我联系。
    看到您也发现了同样的问题确实是非常奇怪的。
    我也能够看到这种模式、但我可以观察到的值似乎与 Jim 在之前的回答中提到的值不符。
    除了在本例中将其用于调试之外、我不确定该序列还可以执行什么操作。
    Jim 可以回答我们两个问题、进一步检查我的数据和您捕获的数据、以及如何进一步使用这些数据。
    此致、
    Manjunath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manjunath

    我们计划下周使用 KCU105重新测试 ADC12DJ3200EVM。 我将在收到任何更新后立即通知您、以帮助解决您遇到的问题。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jim、

    我们热切期待您对这项重新测试的最新信息。

    此致、
    Manjunath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manjunath

    感谢您耐心等待。

    经过深入研究、我们确定为 KCU105创建的 ADC12DJ3200EVM 文件基于 ADC EVM 的预量产版本。 在使用量产 EVM 时、EVM 数据通道极性的某些更改会导致问题。 以下.zip 文件中包含的2个文件将解决您遇到的问题:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/8750.KCU105_5F00_ADC12DJ3200EVM_5F00_Update.zip

    dll 文件应复制到此文件夹位置: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\KCU105 Details

    ini 文件应复制到此文件夹位置: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\KCU105 Details\ADC files

    此致、

    Jim B

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GoodResultsAfterTIFileUpdates.zipHiJim、

    非常感谢您付出的努力、并找到此问题的根本原因。

    这似乎解决了我们这么长时间的问题。

    我更新了文件并改进了结果、并附加了 csv 和屏幕截图供您参考。

    我使用了 NO 输入以及测试模式场景来使用新文件进行测试、现在我的结果中没有出现本底噪声。

    我希望他们符合预期,如果不是善意的建议的话。

    我要从我的核心感谢您、因为这解决了我在测试设置中遇到的问题。

    非常感谢您的帮助和支持。

    非常感谢您、

    Manjunath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    梁好、
    请参阅以下阈值、因为我观察到的问题在 Jim 的最新建议后得到解决。
    希望这也能为您提供帮助。
    谢谢、BR、
    Manjunath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Manjunath
    新结果正确。
    我很高兴这为您解决了问题。
    在进行 ADC 评估时、如果您需要其他任何东西、请告知我们。
    此致、
    Jim B