This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF44EVM:有关 EVM 板中 ADC 数量的问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF44

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673417/adc32rf44evm-question-about-number-of-adc-in-the-evm-board

器件型号:ADC32RF44EVM
主题中讨论的其他器件:ADC32RF44

您好!

您知道该板上 ADC 芯片有多少个 ADC? 我在 ADC32RF44的数据表中看到过、该数据表包含4个 ADC。

但是、在 EVM 板上、CHA 有2个差分端口、CHB 有2个差分端口。

我是否可以使用该板将4个独立通道数字化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    EVM 包含一个具有两个通道的 ADC 器件。 每个通道由4个 ADC 组成、这些 ADC 的输出交错以创建一个 ADC 输出。 理论上、该器件总共包含 8个 ADC、但您无法将它们作为单独的 ADC 进行分离。 对于用户来说、这 是一个双路 ADC 器件。

    每个通道都有两个端口、允许您绕过输入变压器并为每个通道提供真正的差分输入信号。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    最后一个问题、ADC32RF4x 与 FPGA ML605兼容、不兼容吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    长、

    我不是 ML605的家庭。 该板 需要 FMC 连接器、高速 SerDes 收发器和 JESD204B IP 才能与 ADC EVM 配合使用。 请咨询 Xilinx 代表以了解有关此问题的更多信息。

    此致、

    Jim