This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1304M25-Q1:AMC1304M25 HV 电压范围与放大器;SPI I/F

Guru**** 2594640 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1304M25, AMC1311, AMC1304M25-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673339/amc1304m25-q1-amc1304m25-hv-voltage-range-spi-i-f

器件型号:AMC1304M25-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1304M25AMC1311

尊敬的精密数据转换器

1.我们是否可以在 1.5%的精度内使用100V 至700V 的 HV 范围?

   它的最大 HV 范围是多少?

我们需要使用 SPI I/F 您是否建议具有 SPI I/F 其他高精度隔离式 Δ-Σ 项?

谢谢

此致

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    您能否解释一下您在这里要做什么?  如果您尝试进行电流或电压测量、AMC1304M25的最大输入范围为+/-250mV。  AMC1304M25的输出是串行位流、不能与标准 SPI 端口一起使用。  您可以将其与 FPGA 或我们具有 Σ-Δ 滤波器模块的微控制器一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    感谢你的答复

    我们在 EV 汽车的 BMS 系统上使用 ADC。 我们在数据表中检查了最大输入范围+/-250mA。

    然后、我的问题是 HV+范围是一个问题。

    我们希望测量 EV 电池的电压为100V~700V。 我们可以使用它吗?HV+线路上的最大电压是多少?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    查看 AMC1304M25-Q1数据表中的图54。  在该图的左侧、有一个电阻分压器电路、本质上是您需要在此处实现的电路。  HV 处于700V 范围内不会有任何问题、您只需选择将700V 降至250mV 最大输入范围的电阻器值即可。  您还可以查看 AMC1311器 件、该器件具有更大的输入电压范围(高达2V)、专门用于电压测量应用(AMC1304专为电流分流器而设计、但也可用于电压监控)。   AMC1311具有模拟电压输出、您可以通过 SPI 接口将其馈入微控制器或独立 ADC 上的 ADC。  我们计划在 Q218末尾提供-Q1版本的器件。