This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84EVM:如何设置 DAC 以输出直流信号

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673592/dac39j84evm-how-can-i-set-up-the-dac-to-output-a-dc-signal

器件型号:DAC39J84EVM

您好!

我们的团队拥有一个对直流非常敏感的应用、我们希望使用此演示板测量此 DAC 的直流温漂。 我们绕过了变压器、并直接测量 p 和 n 信号。 我们的问题是高速数据转换器专业版输出一个音调。 我注意到您可以加载外部图形文件、我安装了图形发生器软件、但我看不到任何可以生成直流信号的东西。 是否有人可以向我提供一个文件来执行此操作或告诉我如何制作自己的文件?

谢谢、

Robbie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie
    我不确定我们是否能够输出直流电、我正在与更熟悉此器件的工程师进行联系。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie

    在 DAC GUI 中、转到"Overview"选项卡并按照所附文件中的说明进行操作。 这将为您提供提供提供直流输入的选项。 您将不需要 TSW14J56EVM。 如果您需要使用 TSW14J56EVM、我可以向您发送一个要使用的文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../constant-input.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这正是我要找的。