This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600QML-SP:绝对最大电压至射频功率 dBm

Guru**** 2769515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673105/adc12d1600qml-sp-absolute-max-v-to-rf-power-dbm

器件型号:ADC12D1600QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC12D1600

是 ABS。 ADC12D1600器件的 Vin 引脚上的最大射频功率为20*log (V*I)= 10*log (2.5*.05*1000) = 21dBm?

如果不是、您能否提供适当的公式和/或射频功率最大值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike

    对于输入信号过驱的设计计算、我建议使用运行额定值表中列出的 Vin+、Vin- Power、"不保持共模电压"的最大值。 从该表中可以看到、17.1dBm 是您应该瞄准的最大信号过驱、尤其是在无法控制总运行时间在该条件下的百分比时。

    假设标称满量程输入信号功率为800mVpp 或大约-0.969dBm、则从满量程信号电平到允许的最大过驱的余量仅为18dB。

    如果您需要 ADC 快速从超范围条件中恢复、则应使用15.3dBm 的"保持共模电压"值进行规划。 该驱动电平足够低、可防止在模拟输入端开启 ESD 保护二极管、并将交流耦合输入保持在适当的共模电压。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jim 的快速回答。

    我认为我理解您的答案、作为最大值、允许作为输入而不限制射频设计是足够的。

    但是、出于完整性考虑、考虑到列出的可能会发生损坏的绝对最大电压、我的计算是否正确?

    再次感谢、
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mike
    我们使用基于测试和仿真的不同方法得出射频功率级别。 无法根据列出的最小/最大电压电平直接计算功率。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    谢谢你。

    是否有任何方法可以确定它在这些功率级别下是否能够承受关闭时的电压?  ESD 二极管是否即使没有偏置也能提供保护?

    谢谢

    Mike