This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5652A:IOUT 如何

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5652A, DAC5652

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668395/dac5652a-how-about-iout

器件型号:DAC5652A
主题中讨论的其他器件: DAC5652

您好!

我们的客户对 DAC5652A 有一些疑问。

在加电之后和输出代码设置之前、

IOUT 怎么样? 是否关闭?

还有一个问题。

首先、它运行一次输出代码设置。 然后是客户  

将 SLEEP 引脚切换为高电平和低电平。 现在它是重新启动。 客户不设置新代码。

IOUT 怎么样? 它是关闭还是保持输出代码?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    我们将查看您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    是否有任何更新?

    此致、

    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    在上电之后和输出代码设置之前、如何设置 IOUT? 是否关闭?
    答案。 否、如果时钟正在运行、并且输入数据线路上存在任何噪声、DAC 输出可能会产生垃圾数据、则 DAC 输出不会关闭。


    首先、它运行一次输出代码设置。 然后、客户将 SLEEP 引脚切换为高电平和低电平。 现在它是重新启动。 客户不设置新代码。 IOUT 怎么样? 它是关闭还是保持输出代码?

    在睡眠模式期间没有输出、DAC 不会输出任何内容。

    此致、
    Neeraj Gill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neeraj、您好!

    感谢你的答复。
    我看到它可能会在上电后输出垃圾数据。

    是否通过睡眠切换初始化 DAC5652A?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想再次确认您的答案。
    >否,如果时钟正在运行,DAC 输出不会关闭
    如果时钟停止、情况如何?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki、

    1.客户希望在写入任何数字数据之前、在 DVDD 和 AVDD 上电后了解 IOUT 的状态。 这意味着不提供 CLK 和 WRT 边沿。 但是,我在 TI DAC5652EVM 上看到了多个电压,如下图…所示 在写入数据之前、上电后 IOUT 的初始状态是什么?

    上电后、如果没有时钟、没有数据被施加到 DAC 上、它会输出10mA 的直流电流。 这就是您看到的24.9欧姆 x 10mA = 249mV。  当 AVDD 和 DVDD 未同时导通时、DAC 会输出不同的值。 如果您将跳线置于 W9上、则会使 AVDD 和 DVDD 短路。 并向 AVDD 施加电压、您将看到 DAC 将始终输出相同的电流、因此输出电压相同。 (由于您使用的是 DAC5652而不是 DAC5652A 版本、因此 AVDD 和 DVDD 电源轨必须同时加电。)

    2.客户希望在否定睡眠且没有数据写入(无 CLK 或无 WRT)后了解 IOUT 的状态。 我还通过停止 EVM 的时钟输入在 TI DAC5652EVM 上进行了检查,它会在确认睡眠之前查找最后写入的数据,并应继续进行转换。 这是正确的理解吗?

    是的、一旦数据已锁存到 DAC 中并且时钟已从 DAC 中移除。 DAC 仍将输出 锁存在 DAC 中的最后一个数据、直到新数据通过 WRT 信号锁存在 DAC 中、并且 DAC 的输出将在第五个时钟周期后更新。

    此致、

    Neeraj