This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:用于 Xilinx KCU105的 FMC 子板

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42JB46

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673558/dac37j84evm-fmc-daughter-boards-for-xilinx-kcu105

器件型号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他器件: ADS42JB46

您好!


我们需要将 DAC 和 ADC 添加到 Xilinx KCU105 FPGA。  您的产品

DAC37J84EVM 和 ADS42JB46看起来就像他们所做的那样。


但它们的外形也不允许同时插入

同时连接 Xilinx。

是否有办法解决此问题(适配器卡、电缆等)?

此外、如果有一个子板同时具有 DAC 和 ADC、

这可能奏效。  我们正在寻找至少具有 12位150MHz ADC 的4个通道、

具有相同150MHz 速度的14位和2通道 DAC。

最棒的

戴维·布雷纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xilinx KCU105 FPGA 开发套件具有两个 FMC 连接器。 我假设问题是机械问题、因为两个电路板无法同时插入。 您可以从 Samtec 获得 FMC 适配器电缆、这将使您能够灵活地对电路板进行物理隔离、从而可以同时插入两个电路板。

    -RJH