This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8685:ADS8688软件配置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8685, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673517/ads8685-ads8688-software-configuration

器件型号:ADS8685
主题中讨论的其他器件: ADS8688

大家好、

我的客户正在对 ADS8685进行编程。 您是否有任何基于 C 语言的参考代码? 谢谢你。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、出现拼写错误。 标题中的器件型号为 ADS8685、而不是 ADS8688。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    遗憾的是、没有可用的示例代码。 我建议仔细研究时序要求、因为这是最常见的问题来源

    此致
    Cynthia