This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:阻抗检查

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673133/ads1299-impedance-check

器件型号:ADS1299

您好!

我尝试使用 ADS1299测量电极阻抗。 我使用交流导联脱落方法来生成频率等于 Fs/4 (fs 为4kHz)的交流信号。

让我感到困惑的是、输出波形是方波、而不是正弦波。 根据我所知、阻抗是通过用正弦波激励负载来测量的。 当然、根据傅里叶分析、方波包含正弦波的无穷大、但在我看来、选择第一谐波会增加很多复杂度。  

我是否错误地配置了 ADS1299、或者输出波形实际上应该是方形? 如果它确实是平方、确定阻抗值的最佳做法是什么?

谢谢、

Florin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Florin、

    欢迎来到 E2E 论坛、感谢您关注 ADS1299!

    阻抗测量旨在用作方波。 方波来自直流电流源的50%占空比斩波。 直流电流源的幅度在导联脱落控制寄存器位[3:2]中设置。 为了计算阻抗、测量返回方波的电压、除以已知的直流电流幅度和 PGA 增益、然后求解 Zin。

    希望这对您有所帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    非常感谢您的帮助! 希望这听起来不是愚蠢的,但为什么是方波? 我阅读的许多文章使用正弦波进行阻抗检查。 在正弦波上使用方波是否有一些优势?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Florin、

    不用客气。 这根本不是一个愚蠢的问题!

    在测量阻抗方面、在正弦波上使用方波没有优势。 如果您想使用正弦波、可以禁用器件导联脱落检测并提供您自己的源。

    之所以使用方波、是因为它满足功能要求、并且通过循环直流电流源创建方波比从直流源生成正弦波要简单得多。