This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:比较 ads1292和 afe4900以测量 ECG

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, AFE4900, AFE4400, ADS1291, ADS1292, AFE4900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673338/ads1292r-compare-ads1292-and-afe4900-to-measure-ecg

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: AFE4900AFE4400ADS1291ADS1292AFE4900EVM

HY、

对于用于不同生物测量的手镯项目、我们将选择最适合测量的组件。
我们已经看到 ECG ads1292r 和 AFE4900、它们也测量 PPG。
问题是:哪一项在心电图手腕上的双导联测量中更可靠、性能更好? 哪一个具有最佳信噪比? 这两者中哪一项对伪影不太敏感? 还必须使用 PPG 才能更好地使用 ads1292r + afe4400或 AFE4900?

此致

Andrea Penna

Iselqui Technology SRL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrea:

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    严格比较噪声性能、ADS1292R (也是 ADS1291/2)是一种噪声更低的解决方案。 在131Hz 信号带宽、增益= 12的情况下、ADS1292测得的噪声性能约为5uVpp (0.8uVrms)、输出数据速率为500SPS。 该噪声受数字滤波器的频率响应限制、并包括直流、因此高通滤波数据将消除更多的1/f 噪声并进一步提高性能。

    对于 AFE4900、在增益= 12时、在1Hz 至150Hz 范围内测得的噪声约为16.5uVpp (2.5uVrms)、输出数据速率为1kSPS。 如需更多信息、您需要从在线产品文件夹中申请完整的数据表。

    我想这两个器件都有类似的运动伪影漏洞。

    如果您设计的系统需要测量 ECG 和 PPG、那么使用一体式解决方案并减小系统尺寸和成本可能更有意义。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HY、
    这一切都很好、但为了进行良好的评估、我需要完整的 AFE4900数据表和 AFE4900EVM 数据表、但尚未提供给我。 然后他必须购买 AFE4900进行测试、我在哪里可以找到它?
    此致
    Andrea Penna