This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688A:有关输入电路的问题

Guru**** 2609755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672154/ads8688a-question-about-input-circuit

器件型号:ADS8688A

尊敬的先生/女士:

在 tidum365b 设计中, 我想知道 ADC 输入电路的 C23、R74和-18V_ISO 有何用途?  

请提供详细建议

此致

Chandrashekara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandrashekara、
    添加这些元件是为了保护 ADC 输入免受浪涌的影响(这是最坏的情况)。

    有关更多详细信息、请参阅"5.1.3 ESD 保护部分。 EFT 和浪涌"、提供了进一步的指导。

    最棒的
    MCV
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MCV、

    感谢你的答复

    我想再作一个澄清。  请解释此电路的功能以及如何配置 电路、它将如何切换电流模式和电压模式。

    谢谢、此致

    Chandrashekara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandrashekara、

    光电耦合器_AN0将打开/关闭光电耦合器、具体取决于您处于电流/电压模式。  

    当 U1闭合时、250R 电阻器连接到输入端、用于将电流模式下的电流转换为可由 ADC 转换的电压。

    最棒的

    MCV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 MCV、
    ADC 如何知道我们提供的电压模式、电流模式意味着如果输入不是我们的控制、那么会发生什么、请提出建议

    谢谢、此致
    Chandrashekara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandrashekara、
    ADC 无法知道。

    在 PLC 系统中、这必须通过 AI 模块中的跳线设置或 CPU 模块上运行的软件来完成。
    最棒的
    MCV