This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:在写入某些寄存器后、DRDY 信号延迟。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673130/ads1299-drdy-signal-delayed-after-writing-certain-registers

器件型号:ADS1299
当采样率发生变化(CONFIG1寄存器)时,ads1299会在数据就绪信号激活之前延迟3个采样周期。  数据表显示了稳定时间的三个采样延迟。
我注意到、在写入 CONFIG4寄存器时也是如此。  您能否确认这是否为预期行为?   
如果这是正确的、是否有任何其他会导致3次采样延迟的寄存器更新?
在数据采集过程中会观察到这一点。  结果是三个采样周期的间隔。   
谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul、

    感谢您的发帖。

    您在 CONFIG4中确切地更改了什么? 您是否将转换模式从连续模式更改为单次模式?

    任何影响信号链、转换设置或 START 引脚的内容都将对数字滤波器发出复位信号、该信号将需要3*t_DR 才能稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向 CONFIG4寄存器位写入0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    由于 CONFIG4寄存器改变了转换模式、这是预期的行为。 正如我在上一篇文章中提到的、任何会影响模拟信号链(即 PGA、MUX)、转换设置(采样率、分辨率)或 START 引脚的内容都会导致数字滤波器复位、从而导致3个采样周期延迟。