This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:哪款抖动清除器更好?

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672645/ads4249evm-which-jitter-cleaner-is-better

器件型号:ADS4249EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE72010ADS4249

您好!

我使用的是 ADS4249 EVM。 该电路板采用 CDCE72010作为时钟抖动清除器。

但是、在本电影中:

www.youtube.com/watch

我看到他们使用的是 TSW4806 EVM、其中包括 LMK04806B 时钟抖动清除器。

 LMK04806B 芯片比 CDCE72010芯片便宜。 我想知道 CDCE72010是否比其他器件具有更好的功能?

如果使用 FPGA 生成的840MHz 时钟、则其中哪一个性能会更好。 以创建210MHz 的 ADC 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aronii、
    我已将此问题发送给熟悉 ADS4249的工程师
    此致、
    Brian