This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1115:内部电压基准初始精度

Guru**** 2609695 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673191/ads1115-internal-voltage-reference-initial-accruacy

器件型号:ADS1115

Hallo、

是否有任何有关 ADS1115内部电压基准初始精度的数据(如"正常"电压基准中的数据)? 数据表对此没有太多的说明。 它只显示"与初始电压基准精度相关的误差和随温度变化的基准漂移包含在电气特性表中的增益误差和增益漂移规格中。"

但通常、增益是一个相对指示器。 因此、如果我馈入的电压为2.048V、转换结果是否介于实际值的+-0.01%(典型值)之间?

此致、

David Märzinger á lez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、


    由于 ADS1115的内部基准不是由器件产生的、因此基准精度是增益误差的一部分。 对于任何 ADC、该器件都会将输入电压与基准电压进行比较。

    对于 ADS1115、增益误差列为典型值0.01%、最大值0.15% 对于2.048V 范围、这相当于具有±205uV 的典型误差和±3.07mV 的最大误差。在电气特性表中、增益随温度变化的漂移和长期增益漂移可以类似地视为基准漂移。

    希望这能涵盖您的问题。 如果您有任何后续问题、或者我的回复未能充分回答您的问题、请将问题发回。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的即时回复。
    您的回答完全涵盖了我的问题。
    此致
    David