This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF85:寻找能够生成1ns 脉冲信号的快速 DAC 板

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669879/dac38rf85-looking-for-a-fast-dac-board-which-able-to-generate-1ns-pulse-signals

器件型号:DAC38RF85
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVMDAC38RF82

大家好、团队、

我的客户正在寻找一款快速 DAC 板(5GHz 及以上)、该板能够生成1ns 脉冲信号(500ps 上升和500ps 下降) 、并可与 TSW14J57EVM 配合使用。

您能推荐一个吗?

提前感谢

BR、

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Shai
    我们正在研究您的问题。 有人很快就会回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有新的吗?

    谢谢、Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shai,

    对于2GHz (0.5ns)输入数据速率、您应该能够使用 DAC38RF82、使用外部8GHz 时钟并插值4倍。  您的目标 DAC 时钟频率是多少? 您是否计划使用 DAC PLL? 脉冲宽度是否必须恰好为1ns?

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    我会向客户咨询更多详细信息、非常感谢。

    最棒的
    Shai