This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305M25:图49。 量化 NoiseShap

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1305M25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672417/amc1305m25-figure-49-quantizationnoiseshaping

器件型号:AMC1305M25

大家好

如果我们问 AMC1305M25、您会介意吗?

如图49所示。 量化 NoiseShap, 幅度是 最差的800Hz .
AMC1305M25在800Hz 时是否存在问题?
我们的电路板、我们的客户 告诉我们  有800Hz 周期的抖动。
如果您有一些建议、您能告诉我们吗?


此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    感谢您对 AMC1305M25的提问。

    我相信您在图49中描述的800Hz 幅度尖峰。 FFT 实际上是对数刻度上的~1kHz 输入信号音调。 在800Hz 时、器件没有问题。

    您是否有关于客户晃动问题的其他信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander San

    非常感谢您的回复!
    您能参考附件文件吗?
    e2e.ti.com/.../20180319_5F00_AMC1305.pdf
    在我们客户的电路上、他们改进了 GND 线。
    因此、800Hz 的抖动问题几乎减少了。
    但是、存在一些抖动问题。
    这就是为什么、我们询问  您 AMC1305是否会引起抖动问题 。(以防万一)  

    如果 PMW=10kHz 周期、则不存在 一些抖动问题。
    因此、在 PMW=16kHz 周期的情况下、会出现一些振荡问题。
    我们假设这是由 AMC130的电源电压引起的。
    如果您有一些经验、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    这看起来像是纹波。 对器件输入端使用更好的滤波器可以解决问题。 您是否有具有 AMC1305的电路板部分的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander San

    感谢您的回复!
    我们将在收到客户的电路后向您提供反馈。
    如果可能、我们希望使用 E2E 上的私人消息发送该消息。
    您可以接受"朋友请求"吗?

    此致、

    大田松本