This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1255:在当前设计中删除了 THS4551 FDA

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS1255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672772/ads1255-remove-ths4551-fda-on-current-design

器件型号:ADS1255
主题中讨论的其他器件:THS4551

尊敬的所有人

是否可以移除 THS4551 FDA?

ADS1255包括内部缓冲器和低通滤波器、因此、我可以启用内部缓冲器(将输入摆幅从0限制为 VCC-2V)、如数据表所述

THS4554´s 150uV 输入失调电压不适合我们的设计、因为它会增加过多的误差

U18输出以 VREF/2 (1.25V) Vref 为2.5V 为中心的输入交流信号

如果可以移除 ss4551、将信号应用于 ads1255的最佳方法是什么?

U18将信号集中在1.25V

IN_P 将以1.25V 为中心

我应该将 IN_N 接地还是连接到1.25V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ignacio、


    您可以在设计中移除 THS4551 FDA。 但是、我不知道您测量的是什么、以及为什么首先使用 FDA。 看起来 FDA 用于使输入信号共模居中、但由于 ADS1255具有良好的 CMRR、我认为这可能没有必要。

    如果您确实移除了 FDA、则缓冲器会将低端的输入范围限制为 AGND、将高端的输入范围限制为 AVDD-2.0V (如您所述)。 是否确实需要缓冲器? 通常、缓冲器会增加输入阻抗。 对于 FDA、由于增益设置电阻器、输入阻抗已经很低。

    如果此电路板已经存在、您可以移除 FDA、短接增益电阻器并测试测量结果。 设置快速测试应该很容易。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    现在、假设我移除了 FDA 并知道 u18输出1.25V 的中心电压(CH1_GAIN_node)

    节点 CH1_GAIN 应连接到 ADC IN_P

    您建议对 ADC_IN_N 应用什么级别?

    您建议对 AINCOM 应用什么级别?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ignacio、


    我会将 ADC_IN_N 连接到1.25V 节点。 使用此功能、我可以最大限度地提高 ADC 的 PGA 增益和分辨率、而不是具有从1.25V 开始的单极信号。

    对于 AINCOM 线、您是指 ADS1255的 AINCOM 引脚吗? 它现在是否用于任何用途? 由于它现在已连接到 AGND、因此您可以将其保持连接状态。


    吴约瑟