This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:能否使用外部4.096电压基准为 Vref 供电

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, REF2041, ADS1220, REF5040, OPA388, ADS1220EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671956/ads1246-can-vref-be-powered-with-external-4-096-voltage-reference

器件型号:ADS1246
主题中讨论的其他器件: REF2041ADS1220REF5040OPA388ADS1220EVM

我计划用 ADS1246芯片替换设计中的芯片。 ADS1246芯片将从由应变计组成的惠斯通电桥扭矩传感器读取数据。 我有一些初始问题需要澄清。  

想按如下方式为 Vref 引脚供电:

V_refn -> 0V

V_refp -> 4.096V

AVDD 将为5.0V、DVDD 将为3.3V

我注意到、在数据表中、Vref (在第7.3节中)必须为:AVDD-AVSS-1……所以对于我来说、应为5-0-1 = 4V。  

为了满足上述要求、我是否需要将 AVDD 偏置为5.1V 或5.15V?  如果是、则接近 AVDD 最大电压、即根据第7.3节的5.25V。

我认为、以我能够提供的最高合理电压偏置惠斯通电桥将为我提供传感器的最佳动态范围。  是这样吗?

让我感到奇怪的是、数据表中的噪声表(上的表1)仅使用2.048V 和2.5V 的电压基准。  这通常是因为不建议使用4.096?

2.我当时想使用 TI 的 REF2041电压基准对该 ADC 和电桥进行偏置-假设我仍可以使用上面的#1电压基准。  我是否可以采取任何措施来帮助改善此基准上的噪声?  例如、直列式电感器、铁氧体磁珠等...  

3. 将模拟接地(用于 ADS1246的模拟侧和电桥)与数字接地隔离是否有好处...可以通过连接两个接地平面的电阻器或电感器进行隔离?  我有2个 BLDC 电机由该 PCB 供电/驱动、因此存在相当大的噪声。  我将使 ADS1246远离它们、但我想知道经验丰富的模拟设计工程师可以做些什么来尽可能地消除噪声。

4. 如果我可以使用 REF2041、如何计算本底噪声以及 ADC 中有多少位将包含"实际"可用数据?  我在第8.1节中看到、公式(1)可以计算 ENOB、但该 ENOB 是否与承载真实信息的位数相同、而不仅仅是噪声?  如果是、则取决于 V_nrms、即输入参考 RMS 噪声电压。  如何确定这到底是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie


    我将按照您在帖子中提问的顺序回答您的问题。

    1.是的、ADS1246对基准输入电压有限制、将最大输入限制为 AVDD-1V。 是的、您需要对电源电压具有更严格的容差、这可能很困难。 您可能需要考虑的另一个器件是 ADS1220。 该器件具有两个输入通道、但不受基准输入电压的限制。 实际上、基准输入电压范围一直高达 AVDD+0.1V。

    是的、通常您需要最大的可能基准、从而为传感器提供最大的动态范围。

    一般而言、我们有2.048和2.5V 基准的噪声表、因为它们是常见电压。

    2.我会改用 REF50xx 基准。 如果我正确读取了数据表、REF50xx 的噪声将低于 REF20xx。 噪声将是基准宽带噪声中添加的低频0.1 - 10Hz 噪声的组合。

    您可以使用低通 RC 滤波器对噪声进行滤波、但我不会使用电感器或铁氧体。 基准电压(和输入电压)均以 ADC 调制器速率进行电容式采样。 对于 ADS1246、这介于32kHz 至512kHz 之间、具体取决于 ADC 数据速率。 对于每个样本、都有一个浪涌电流来填充电容器、因此 L (di/dt)会导致输入出现一个尖峰、可能导致更多噪声。 ADC 的电源也是如此。 如果有任何电感器或铁氧体、则电源可能会尖峰。

    另请注意、Chris Hall 撰写了一篇有关 ADC 噪声以及输入电压为0V 时输入噪声最小化的博客。 随着 ADC 输入电压接近满量程输入、基准噪声贡献变得更大。 您可以在此处找到博客:

    e2e.ti.com/.../the-impact-of-voltage-reference-noise-on-delta-sigma-adc-resolution

    3.我认为单个平面是最简单的方法,但您必须考虑电源电流回路以及电流如何流经该平面。 我深入探讨了接地层的布局:

    e2e.ti.com/.../1393

    但是、我认为您不想将模拟和数字接地平面与电感器连接起来。 再说一次、随着数字电流尖峰、您可能会在数字接地时出现严重的接地弹跳。

    正如我之前提到的、我会改用 REF50xx。 REF5040中有一个4.096V 选项。 但是、如果使用 ADS1246、则可能会遇到电源和基准输入范围问题。

    我不确定我是否完全理解了这个问题、但让我以这种方式解释一下。 首先、我将获得您可能看到的噪声的估计值。 从0.1Hz 至10Hz 噪声开始、然后根据 ADC 数字滤波器的带宽(您可以根据数据速率确定带宽)引入宽带噪声。 我将使用 Chris 的有关 Δ-Σ 数据转换器的博客作为模板、了解如何确定您可能看到的噪声。 请注意、随着输入接近满量程、基准噪声主导了 ADC 输出噪声。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    非常感谢您的回答此信息非常有用。  我会在未来数天内详细研究。  我确实有一个问题会在我看来涉及到高精度基准。  如果我使用4.096V 基准电压(这对我们来说是理想的-感谢您在这里的 conformation)、REF5040只能从我在数据表中看到的电流中获得10mA 的电流。  我们使用的电桥具有118至122R 的电桥电阻。  因此、当电流为4.096/118 = 34.7mA 时。  是否有方法可以准确缓冲这一点、或者是否有其他更适合驱动较低阻抗电桥的电压基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie


    我以前从未使用过该器件、但如果您想缓冲4.096V 基准电压、我希望使用 OPA388进行缓冲。 它应具有必要的输入范围、低噪声和失调电压以及电流驱动。 我仍然将这个电路组合在一起进行测试、因为我不确定电流驱动。

    但是、如果遇到将基准+缓冲器组合在一起的麻烦、似乎是一个额外的电路。 我仍然会考虑将+5V 电源用作电桥的驱动器、而将其用作 ADS1220的 ADC 基准。 没有基准或缓冲器、驱动器产生的任何噪声都应从 ADC 测量中下降、因为测量是比例式的。 输入端测得的来自驱动器的噪声信号是完全相关的。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 现在、他们正在与电桥制造商交谈、他们正在移动到350R 电桥。 这将为我提供11mA 的电流消耗。 那么、使用高精度基准电压比使用"原始"5V 电源电压有什么好处? 我现在实际上正在研究您上面发布的有关噪声的链接、我假设基准比原始电源更好、因为高精度基准注入的噪声更小? 我看到读数将是比例式的、但我假设还有更多的事情、这就是为什么高精度基准首先存在的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    REF2041器件是否比我的"非稳压"5V 电源更好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie


    让我从参考开始。 首先、您可以忽略我关于使用较低噪声 REF50xx 的评论。 除非您正在进行电压测量、并尝试获得电压结果、否则我认为将噪声降低到尽可能低的值是不值得的。 很抱歉、我之前的帖子可能会引起混淆。

    如果您使用比例式电桥测量、则噪声不是一个因素。 您可以将噪声想象为电桥中驱动器的微小变化。 如果您使用5V 驱动电桥、而驱动器上升1%、电桥输出也会上升1%。 如果是驱动器、则电桥输出相当于分压器。 从 ADC 的角度来看、基准电压上升1%、输入电压上升1%。 ADC 测量值将保持不变。 如果您将其等同于噪声、则表示比例式电桥测量将相对不受噪声的影响。

    只要基准噪声和电桥输出噪声相关、该噪声电阻就会保持不变。 您需要使输入端的任何滤波与基准端的任何滤波保持不变。

    至于如何驱动此桥、我看到过由5V 电源和其他基准电压驱动的桥。 我不确定您会从其中任何一个中看到哪种噪声、但这实际上取决于噪声与 ADC 输入和 ADC 基准之间的相关性。 我想外部参考会有较少的噪声、但我认为最终的改进可能微不足道。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    好的、有道理。 那么、除了建议对 ads1220和 ref2041进行去耦外、我不需要任何特殊滤波器或与电路板其余部分(接地层或电源层)的隔离?  在这个非常小的电路板上驱动一个3安培无刷直流电机。

    我附上了一张关于这种情况的粗略草图。  是否应该有任何与电桥输出内联(串联)的滤波?  这是一个应变计桥、用于测量电机的扭矩、因此可能会产生噪声。  e2e.ti.com/.../ADS1220_5F00_basic_5F00_diagram.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robbie


    电机可能会产生很多 EMI、因此我认为布局很重要、但我认为 RC 滤波就足够了。 通过上一篇博文中的图表、我可以看到前端有一些 RC 滤波器、其中的电容器可以消除共模输入噪声。 但是、它还可以在 ADC 输入之间放置一个电容器以实现差分噪声。 无论您使用哪种电容、差分电容都应是共模电容的10倍。

    如果您考虑使用 ADS1220 (或其中的任何器件)、则应获得一个评估模块来测试电路输出。 我会注意到、此软件有点旧、是在 Windows XP 上开发的。 它应该能够处理 Win 7上的任何内容、但除此之外的版本可能很困难。 至少下载用户指南、您可以看到器件是如何连接的以及 PCB 是如何布局的。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph、

    今天、我实际上获得了我的 ads1220评估板。  我将尝试将评估板中的 ads1220拼接到电路板设计中、因此我很可能只使用我的固件而不是 TI 提供的软件。  因此、它老化不应成为问题。  如果这成为我们的解决方案、我还将尝试利用评估板的输入滤波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie


    祝你好运。 我不知道 ADS1220EVM 以及其他一些器件、但通过快速查看原理图、我相信您应该能够使用替代主器件对其进行控制。 有引脚可用于连接电源以及单独的 SPI 线路。


    吴约瑟