This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:DSEvalSW 未连接到模块套件

Guru**** 2581585 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670575/ads124s08evm-dsevalsw-not-connecting-to-module-kit

器件型号:ADS1241MEVM

您好!

我正在使用 ADS124S08评估模块套件。

我能够使用提供的 PC 软件通过 USB 连接到套件。 ADC 样本在数据分析弹出窗口中看起来不错。

然后、我想开始为我的应用修改固件。 我的第一步是使用提供的固件示例对 Tiva 微控制器进行编程、然后重新运行 PC 软件、以确保一切仍然正常。 此时、PC 软件不会连接到评估套件。 TI 网站上提供的固件是否与处理器随附的固件相同?

http://www.ti.com/tool/ads124s08evm#buy

下载的示例代码: ADS1x4S08固件示例代码 (ZIP、4877KB)  2016年11月22日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard!

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 我没有机会使用 ADS1x4S08固件示例代码、因此非常感谢您的反馈! 一般来说、在 EVM 上加载的默认固件是与 EVM 一起运行的 GUI 所特有的、因此我很高兴听到它最初是为您工作的。 但是、当您修改固件时、由于 GUI 不一定知道您更改了什么、您可能无法获得预期结果。 是否可以重新启动硬件并重新刷新原始固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    ADS124S08示例代码的固件与专为 ADS124S08EVM 开发的代码大不相同。  原始固件二进制文件作为器件包的一部分提供、可用于重新安装、并可在存储 GUI 文件的文件夹中找到。  通常位于 Documents 文件夹中、如 \Documents\DSEvalSW\Devices\ADS124S08\fW

    简而言之、示例代码基于通信器件类(CDC)虚拟 COM 端口。  EVM 固件为 USB 散装、需要特殊库和大量说明。  换句话说、正如 Tom 已经提到的、它是特定于 GUI 的。  因此我们不提供 EVM 固件。  您可以使用示例代码开发自己的固件应用程序,并使用 GUI Composer 构建您自己的 GUI,该 GUI 位于:  

    https://dev.ti.com/

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我们更喜欢在 CDC 上使用 USB 批量、我们不需要解释如何使 USB 批量工作。  

    我们的应用与 EVM 固件/GUI 开发套件中提供的应用非常相似。 提供固件的源代码将帮助我们更快地推出产品。

    此致、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ricky、

    遗憾的是、固件中的某些元素未获得许可、因此我无法分发代码。 我建议您从 TivaWare 中的 USB 批量示例开始、并从 CDC 示例中添加 ADS124S08代码的功能。

    此致、
    Bob B