This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:内部双极 DAC 监控范围

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672786/amc7834-internal-bipolar-dac-monitoring-range

器件型号:AMC7834

如果 AD7834双极 DAC 输出范围设置为0-5V、 则内部双极 DAC 监控输入(ADCINT1至 ADCINT4、0x20..0x23)无法报告完整范围。  数据表(第30页、底部)显示:"内部监控通道的输入范围为-2×Vref 至 Vref。"  由于 Vref = 2.5V、这意味着最大可报告值仅为2.5V。  任何超过2.5V 的 DAC 输出电压报告为4096。  我认为闭环操作或大于2.5V 的超范围报警也不起作用。  是否有任何方法可以绕过该限制?

谢谢-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    内部 ADC 的范围无法修改、但可以使用外部 ADC 输入和电压衰减电路来测量超出0 Vref 范围的 DAC 输出。 这在闭环模式下不起作用。

    谢谢!
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、但我的外部 ADC 通道已占用。  我只是想确保我没有遗漏任何明显的东西。  谢谢-