This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7961:时钟缩排

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2543, ADS7961, ADS7961EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/670284/ads7961-clock-minipulation

器件型号:ADS7961
主题中讨论的其他部件:TLC2543、、 、ADCPro

重新发出敲击声模块并更新触发输入。 使用的是 TLC2543、但需要一个具有所有相同规格但最少14个通道的 DAC。

查找以下内容:

- SAR 模数转换器

-多通道复用输入

- 13个以上通道

-单端转换

-高达5V 的工作电压

8位分辨率

- SPI 接口

-必须能够在8个 SPI/串行时钟周期内读取

 ADS 7961SRHBT 或 ADS 7961QDBTRQ1是否有解决方法、可将 SCC 降低至8?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alfonso:

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! 这里有个很棒的问题! 遗憾的是、在 ADS7961的领先 SDO 上、地址或 GPIO 半字节无法得到8位数据、您至少需要12个时钟。 您是否介意我们询问您的终端有何8位限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。

    我有一款产品使用较早的 TI ADC、该 ADC 可以在8个串行时钟中获取8位样本。 我正在使用相对较慢的处理器(8051 @ 18MHz)、该处理器位挂起 SPI 接口、并且随着代码的出现、这需要花费68个机器周期。 我 需要转到更新的 TI ADC (ADS7961) 以获得16个通道、我 只是尝试尽量缩短采集8位样本所需的时间。

     

    我的工程师在这方面取得了显著进展、16个串行时钟看起来在性能上不会花费太多成本、如果有任何代价。 但是、要在您的回复中继续操作:是的、显然在12个时钟后 、8位样本数据的 Ls 位将会被采集。 但是、TI 文档建议可能仍需要完整的16个串行时钟才能实现

    -使 SDO 线路变为三态(我们对此不关心)

    -完成在下一帧中计时的转换值

    不清楚提前终止的串行帧是否会将 SDI 位保留在其正确的目的位置。 考虑到大多数串行接口的工作方式、我想 当帧过早 终止时、这些位不会固定在正确的位置。 但是、我们需要深入了解 TI Rx 状态机、才能确切地了解这一点。


    注意:我们打算使用自动2模式、因此每当我们为转换结果计时时、我们将为前4 位(位 15-12)计时出0000b、即模式不变。 这意味着之后被计时进入 ADC 的位(位11-0)没有任何意义。 不过、如果我们提前终止帧、那么这些前4位可能不会在终止前升至适当的位置。

     最后一个问题:ADS7961似乎没有用于为转换计时的内部振荡器。 换言之、SAR 转换本身就像是由串行时钟驱动。 如果是、该时钟是否需要具有一致的频率/占空比? 正如我说过的、我们正在对这个接口进行位拆裂。 时钟计时将不一致、但 它很容易满足时钟高/低持续时间的最小要求。

    PS (更具体地说、假设我 使用完整的16个时钟帧初始化 ADS7961、并将其设置为自动2模式。 然后、我通过写入0000_0000_0000_0000_0000b 来"填充"命令移位寄存器。 然后、我能否用12个时钟连续读取 A/D、 写入0000_0000_0000b? 这种情况的答案可能取决于实际在内部为转换本身计时的时间。 是否有我们可能会弄乱的评估板?)

    最好

    阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PPS ("注意:SPI 接口的最大输出时钟速率为1MHz。")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alfonso:

    很抱歉耽误你的时间。 我们的一位员工正在研究您的早期终止问题。 要回答您的一些其他问题-有一个适用于 ADS7961的 EVM、它将是 ADS7961EVM-PDK、其中包括一些软件(ADCPro)和一个控制器卡(MMB0)。 ADS7961EVM 本身可从 MMB0中移除、并直接使用您的控制器进行测试。 串行时钟是 ADS7961上的转换时钟、理想情况下它是恒定频率和占空比、但听起来好像您无需执行任何类型的相干采样、因此这可能不是您的问题。 实际上、芯片选择(/CS)线路变为高电平、这会将 SDO 置于三态-/CS 还控制转换周期的开始、因此您还需要主动控制该线路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    我想我们将放弃在12个时钟内尝试这样做。 这似乎是危险的,它不是正常使用,而且我们所担心的收益不大。 但是、我有2个后续行动:

    1) 1)我对 REF+/-与 VA+/AGND 以及外部"标称"2.5V 基准感到困惑。 我希望转换范围为3.0V。 我有一个0到3V 的信号、我们需要3V 才能成为满量程数字。 您能告诉我如何执行此操作、以及标称2.5V VREF 在这里的数字是怎样的?

    2) 2)关于 SPI 串行时钟的一致性、更具体地说、我们驱动该接口的确切内容、请参阅以下随附文档中的说明和问题。 (无法找到附加 PDF 的方法、因此必须剪切和粘贴)

    最好

    阿尔

    ----------------------------------------------------------------------

    1 A/D SPI 接口由微控制器指令驱动、而不是由 A 驱动

    2 个 SPI 外设接口。 我们提出这一点并不罕见。

    3.  

    4 下图所示的每个短 SCLK 相位为500ns、这是一个机器周期

    微控制器上。  我们需要一个周期来设置时钟、一个周期来设置时钟

    6 清除时钟、因此最大时钟速率为1MHz。 更长的时钟低电平

     下面所示的7个相位为1000ns。

    8.  

    9 从 SDO 中抓取转换位需要1个周期、因此时钟低为8个周期

    10 个相位被延长一个周期。 首先、我们有一个 SPI 接口

    11 、时钟频率不一致且占空比不为50%。

    12.  

    13 为 SDO 指示的数字表示我们从采样位中挑选的位置。

    14 此外、在 INIT 之后、SDI 始终处于低电平。

    15.  

    16 个当前代码(42个机器周期):

    17.  

    18  CS ________________________________

    19 SCLK ________________________________

    20  SDO      7 6 5 4 3 2 1 0

    21  SDI ________________________________

    22.  

    23  我们可以通过将另一个时钟填充为低电平来使时钟频率保持一致

    24  相。

    25  

    26  拟议的1型(49个机器周期):

    27.  

    28  CS ________________________________

    29 SCLK ________________________________

    30  SDO        7 6 5 4 3 2 1 0

    31  SDI ________________________________

    32  

    33 、我们可以填充时钟高电平时的时间、使时钟占空比为50%。

    34  

    35 拟议的2型(67个机器周期):

    36.  

    37  政司________________________________

    38 SCLK ________________________________

    39  SDO          7 6 5 4 3 2 1 0

    40  SDI ________________________________

    41.  

    42 所以、问题是:由于 SPI 时钟实际上是源

    43 个时钟转换、模1在质量方面是否有优势

    44 转换。 如果是、它会通过什么方式改善转换? 如所示

    45 第二版,我严重怀疑它有任何好处,但它包括在其中

    46 完成。

    47.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Al、

    再次提醒我您的 VA 源的预期目标是什么。 ADS7961具有在输入端执行0-Vref 或0-2*Vref 的模式。 当使用0-2*Vref 模式时,VA 源必须大于或等于2*Vref -换句话说,在2*Vref 模式下,您不能使用3.3V 电源进行0-3V 输入。 在这种情况下、您的输入将限制为2.5V。 如果您使用3.3V 电压轨作为基准、则可以在范围1中进行0-3V 输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    K Tom、谢谢-我想我明白了。 显然、我没有3.3V 电压轨。

    我有一个5V 数字电压轨和 GND、我有一个5VA 和 GNDA、I

    具有3.0V 基准电压、我有一个硬限制的信号

    至0-3.0V。

    (这是因为我的源 信号运算放大器具有5V 电源及其最大输出电压

      电压限制为3V。)

     因此、我希望为 VA 电源提供5VA、我希望使用3.0V 基准电压

    电压、并且我希望在"0-Vref"模式下运行。 该规格表示 A

    3.0V Vref 是合法的、即使标称电压为2.5V。 这是否起作用、如果是、

     你有其他建议吗?

     此外、我上次发送的有关 SPI 的附件的任何评论

    接口时钟?

    最好

    阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Al、

    是的、您可以将3V 基准与5VA 电源配合使用。 很抱歉、我相信 MOD1可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您提供所有信息。 事实证明、它非常有帮助、 非常感谢您的帮助。  

    最好  

    阿尔