This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292RECG-FE:如何将外部模拟传感器连接到 ADS1292RECG-FE

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292RECG-FE, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672401/ads1292recg-fe-how-to-connect-external-analog-sensor-to-ads1292recg-fe

器件型号:ADS1292RECG-FE
主题中讨论的其他器件: ADS1292R

您好、先生、

1) 1)我有 ADS1292RECG-FE 板,它有2通道24位 ADC 如何使用它,我想将 PCB393B12 (加速计传感器)连接到它。

2) 2) GPIO 引脚是什么。

谢谢主席先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    感谢您关注我们的 ADS1292R!

    如需更多信息、请参阅器件数据表和 EVM 用户指南。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复
    主席先生,
    如何将外部传感器(PCB393B12单轴加速计)连接到此板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    每个通道的模拟输入均可通过 DB9母连接器(P5)获得。

    此致、