This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:VSENSE 输入

Guru**** 2819735 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8760, DAC8771, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672181/dac8760-vsense-inputs

器件型号:DAC8760
主题中讨论的其他器件: DAC8771INA826

你好。

我计划在新的工业模拟输出设计中使用 DAC8760、该设计可配置为10V 或20mA 输出。 在这里、DAC8760似乎非常适合。

我必须在输出中放置一些滤波器。 这些滤波器提供50R 和20R 的欧姆电阻、如下面的原理图所示。

在电压输出模式下、当输出为10V 且负载为1k Ω 时、20R 电阻将产生0.2%的故障、因此我计划使用-VSENSE 输入来补偿该误差。

我的问题是、使用-VSENSE 引脚的方法是否正确。 数据表 中 µV、该引脚上的电压电平应仅与 GND 相差几 μ V、但在这种情况下、电压最高可达200mV。 这是高电平吗?  在我可以找到的所有参考设计中、-VSENSE 引脚连接到 GND。

此致

Niels Ole Jørgensen è s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    您能否详细说明一下滤波器、以及为什么要在负载阻抗和接地之间添加串联阻抗?

    如果这是一项要求、那么这确实是-VSENSE 引脚的一个缺点、实际上、如数据表中的图83所示、实际接地的电阻为2k Ω(+/-20%)、而不是实测连接。 因此、内部 DAC 电路不会帮助补偿精度损失。

    另外值得一提的是、对于与 IOUT 和 VOUT 共享单个连接的应用、由于+VSENSE 上的感测电阻连接外露、也存在一些精度问题。 有一份应用手册解释了软件和硬件补偿方法- HW 方法是最佳的、因为它在端点保持完整性、而在软件中无法补偿。

    为了补偿与负载和接地串联的电阻、我们可以建议使用相对简单的差分放大器电路和/或使用仪表放大器。 不过、我们仍需要注意 IOUT 的泄漏电流、以及我们需要具有关断功能的放大器或 INA、这实际上会使输出和输入端子保持高阻抗 如果放大器在关断模式下处于非正常状态、我们可以通过增大电阻器尺寸来部分补偿泄漏、这与我在这个旧图中使用的电阻器以及 SW 校准技术相比有所增加。

    在特定时刻、考虑使用 DAC8771实现此方案可能会更容易、因为 VSENSEN 引脚在此应用中具有您所需的高达7V 的单独/补偿功能。 此外、当 VOUT 未激活时 VSENSEP 连接断开、因此 IOUT 泄漏问题也会消失。 该器件还通过集成降压/升压转换器为应用带来了额外的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin


    感谢您的快速回复。

    我认为我将更改设计、因此我将使用 INA826等仪表放大器、而不是+sense 输入的运算放大器、其增益设置为1。 仪表放大器的输入将在我的设计的输出端子上方进行测量、输出设置为 DAC 上的+VSENSE 输入

    这样、20R 电阻器引起的误差应该被消除、并且电流输出和输出阻抗仍然不会受到影响

    请评论这是否正确。


    此致


    Niels Ole
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niels、

    这样我们就可以清楚、一致、您能否快速抽取您的建议? 我只想确保我对您的建议的理解/可视化是正确的...

    非常确定您希望在负载的高侧输入+IN、在负载的低侧输入、差分 Vo 电压连接在+VSENSEP 和 GND 之间。

    我认为这也应该是合理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    下面是我的孔径图。

    目的是使用仪表放大 器测量高于负载的电压、并将输出从放大器发送到 DAC8760上的+VSENSE 引脚。

    此致

    Niels Ole  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nils、您好!

    谢谢。

    这就是我所期待的。 我认为这应该是一个很好的解决方案。