This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW30SH84EVM:WCDMA_TM1_SOCIF30MHz_Fdata737.28MHz_1000.TSW#39的输入数据;

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673019/tsw30sh84evm-input-data-of-wcdma_tm1_complexif30mhz_fdata737-28mhz_1000-tsw

器件型号:TSW30SH84EVM
你好

下面是我们在 HSDC 专业版软件工具中从输入 文件'WCDMA_TM1_肤色 IF30MHz_Fdata737.28MHz_1000.TSW'获取的频域信号。
 
input.PNG


我尝试在 MATLAB 中绘制相同的数据、但我获得了以下输出  



matlab.PNG


使用:  
输入= VarName1 (:)+1i*VarName2 (:);
[pxx、f]=可外皮克(输入、[]、[]、737.28*1000000);
图(f、10*log10 (pxx))
其中 VarName1是 i
VarName2是 Q

这两个图应相似、但结果不同。 为什么会这样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法在帖子中看到图片、但我认为我知道问题。 TSW 文件经过加密、只能通过 HSDC Pro 软件使用。 直接移植和绘图到 Matlab 或类似对象将无法正常工作。

    -RJH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有办法解决吗? 或解密文件的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负。 加密以保护用于生成文件的 Agilent 许可证。 -RJH