This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249:适用的频率范围

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673005/ads4249-suitable-frequency-range

器件型号:ADS4249

这款高速 ADC 是否适合低频应用、或者是否会产生任何不良影响、例如对 频率<6MHz 的信号进行采样?

在任一种情况下、ADC 适合的下限是多少?

我可以看到它的主要设计用于无线通信、我们使用的无线通信要高得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    该器件可在直流电下工作。 您必须 确保输入信号与数据表中指定的共模保持差分。

    此致、

    Jim