This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:使用毫米波 DevPack 和毫米波 awr1642boost 进行原始数据记录的时间限制

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671864/tsw1400evm-time-limit-of-raw-data-recording-with-mmwave-devpack-and-mmwave-awr1642boost

器件型号:TSW1400EVM
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642BOOST

您好!

我将 TSW1400EVM 连接到 mmWave DEVPACK、后者连接到毫米波 AWR1642BOOST、并尝试使用 RADAR Studio 捕获原始数据。 完成设置后、我按照说明操作、首先按 TSW1400ARM 按钮、然后按触发帧来记录原始数据。 当记录周期的总时间超过10s 或按下 TSW1400 ARM 和触发帧之间的间隔过长时、有时会失败。 如果录制过程失败、我必须重新启动整个系统、包括重新执行设置过程。 我是否有机会一次记录更多数据? 我认为 TSW1400EVM 具有1 GB 内存、如何利用1 GB 内存来记录更长的数据?

非常感谢!

最棒的

赵培君

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    10s 是您可以使用 TSW1400记录的最长时间

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将在下个月末发布一张新的数据采集卡、该卡能够通过以太网将数据流式传输到 PC。 该卡应允许您记录更长的时间。

    请在下个月末之前再次访问 TI.com

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚购买 TSW1400EVM 不到1个月。 我可以使用 TSW1400EVM 升级到新的数据采集卡吗?

    谢谢!

    最棒的

    PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们没有关于此的信息。

    谢谢你
    Cesar