This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J82EVM:EVB J16信号

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673013/dac38j82evm-evb-j16-signals

器件型号:DAC38J82EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38J82

您好!

我正在尝试了解连接到 DAC38J82 EVM 中 J16的所有信号的用途。 我成功地理解了其中的大部分内容、而不是与 CPLD 相关的内容。

这些信号的用途是:

  • FMC_SEN_DAC
  • FMC_SEN_LMK
  • FMC_B5
  • FMC_B6
  • FMC_DIR_CONTROL

可以帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ilya、

    这些信号为客户提供了使用 FMC 连接器上的 SPI 接口而非板载 USB 接口对 DAC 和 LMK 器件进行编程的选项。 JP3上分流器的设置决定了要使用的接口。 默认情况下、这是 USB。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!
    感谢您的快速响应。
    我目前正在开发一个将连接到 FMC 连接器的 PCB、我需要了解每个信号在做什么。 "FMC_SCLK"等信号用途的名称是显而易见的、而"FMC_B5"等信号则不是。
    因此、您能解释这五个信号在做什么吗?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0574.CPLD-files.zipIlya、

    某些信号是备用信号、例如您提到的信号。 我已附上 CPLD 的源代码。 我从未使用过 FMC 接口、无法保证代码能够正常工作。 请随意更改此代码以满足您的应用需求。

    此致、

    Jim