主题中讨论的其他器件: AMC7812
您好!
关于 AMC7812B 的参考、我有2个问题。
1.是否提供? ADC 的内部基准和 DAC 的外部基准
2.当外部基准电压=1.25时、DAC 输出为0V 至2.5V?
3.是否有任何关于外部参考的建议?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
[引用用户="David Park"]1. 是否提供此功能? ADC 的内部基准和 DAC 的外部基准[/QUEST]
默认情况下、内部基准被禁用、但是如果在 AMC 配置寄存器0中 ADC-REF-INT 位被设定为'1'、内部基准将在内部连接到 ADC。 在这个配置中、请注意 ADC-REF-IN / CMP 引脚上需要一个补偿电容器、4.7uF 是建议的典型值。
DAC 始终使用外部基准(即没有可用的内部连接)。 在用户想要为 DAC 应用内部基准的情况下、只需将 REF-OUT 连接到 REF-DAC。
因此、如果需要、可以为应用配置 ADC 的内部基准和 DAC 的外部基准。
[引用用户="David Park"]2. 当外部基准电压= 1.25时、DAC 输出为0V 至2.5V?[/QUERP]
DAC 增益寄存器包含 AMC7812中12个 DAC 中每个 DAC 的一个单位字段。 当设置为"0"(默认值)时、DAC 增益配置为2x VREF。 当设置为"1"时、DAC 增益配置为5倍 VREF。 对于1.25V 基准、可实现的输出为0-2.5V 和0-6.25V。
[引用用户="David Park"]3. 是否有任何外部参考建议?
如果不了解系统级目标、我就无法提供完整的建议。 我假设在这种情况下、我们主要讨论与 DAC 配合使用的外部基准-因此请记住电气特性表中有关1V 至2.6V 输入电压和典型输入电流170uA 的要求。 串式 DAC 基准输入几乎是完全静态的等效阻抗、即使在开关期间也是如此、因此只要可以满足源电流需求、就不需要使用 SAR ADC 进行缓冲。
否则、DAC 的漂移相对较低、尽管这些只是典型值、而不是参考数据表中通常看到的最大值。 如果漂移很重要、这可能是外部基准的主要决定因素。
同时、DAC 在室温下的初始精度约为0.2%、因此应存在足够的合理基准源(TI 的串联和并联基准产品系列中有一半以上的初始精度小于0.2%、25%的基准精确度为0.2%)。