This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672578/ads1256-ads1256

器件型号:ADS1256

这篇文章不涉及 ADS1256的使用。 它涉及封装尺寸标注。 我尝试在塑料小外形封装(SSOP)中为 ADS1256创建 PCB 几何形状。 参考数据表的机械数据页面、我对尺寸的标注感到困惑。 我已经搜索了 GD&T 尺寸标注信息、但这对我们没有什么帮助。 我假设这里用逗号代替小数点? 例如、5、60/5、00意味着什么? 这是否意味着尺寸可以介于5.6mm 和5.00mm 之间? 同样、对于0、38/0、22也是如此。 工程图中0、38/0、22旁边的方框中包含的符号和尺寸是什么意思?

是否有有关此主题的 TI 应用手册? 我搜索过但找不到一个。

0.65mm 的引脚间距接近0.025英寸(.025591)、但不完全相同。 我的 CAD 程序列出了指定0.25英寸引脚间距的标准化封装、但在14个引脚的大小下、误差会累积。 不多、但尺寸必须以英寸为单位、而不是以毫米为单位。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aubrey、


    是的、逗号是基数、与小数点相同。 对于有两个数字的尺寸、如5、60/5、00、这些值记录了尺寸的最小和最大预期值。

    我不知道任何用作机械数据图指南的应用手册。 所有符号都是尺寸和公差(GD&T)的标准绘图符号。 十字线符号指示位置或位置。 M 周围的圆是"最大材料条件修改器"、是指包含最大数量材料的尺寸特征、但仍保留在其公差范围内。 带直线的圆弧符号位于底部、用于曲面轮廓。

    我认为、带十字线的038/022旁边的方框表示与引脚中心的标准距离为0.15、这意味着典型宽度为0.30。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我想我现在已经很清楚了。